This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320LF2407:TmS320LF2407需要编译器

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587343/compiler-tms320lf2407-need-compiler-for-tms320lf2407

部件号:TMS320LF2407

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

我需要适用于TmS320LF2407的编译器,它可以在Windows 7上运行。 我有一个代码编写器2000,我当时用于TmS320LF2407,而不是用于Win XP。 相同安装不适用于Win 7 (也可通过发行说明进行检查)。

请给出建议。 谢谢你

此致,

维尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320LF24xx处理器的编译器非常旧。  最近发布的版本为7.04。  

    Bipin Patil 说:
    我有代码编写器2000,我当时用于 TmS320LF2407 ,但用于Win XP。

    然后,您可能有编译器版本7.04。  虽然Code Composer的旧版本可能仅限于Windows XP,但编译器却不限于Windows XP。  它适用于Windows 7。

    谢谢,此致,

    -George