This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5359:CAN't生成TI.txt文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587348/ccs-msp430f5359-can-t-generate-ti-txt-file

部件号:MSP430F5359
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/操作指南/

我正在使用CCMSP430F5359来构建一些5.4 代码。 代码构建正常,但我在尝试创建TI.txt文件时收到以下错误信息:

'完成建造目标:GSM1611.out '
''
'创建闪存映像:TI-TXT'
"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/MSP430_MSM.9/bin/hex430"--ti_txt "GSM1611.out"-o "GSM1611.txt"-订购4.1 -romwidth 16.
'"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/MSP430_MSP.9/bin/hex430"' 4.1 未被识别为内部或外部命令,
可操作程序或批处理文件。
gmake [1]:[post-builD]错误1 (忽略)
''

****构建已完成****

我已在“POST Build Properties”(构建后属性)屏幕上选择了“Create TI.txt”(创建)选项。

我以前在这台机器和5.4 上成功使用过此选项,并使用了其它代码。  

我在另一台使用CCSv7的计算机上收到相同的错误

然后,我成功地重建了一个旧程序, 并得到了TI.txt文件。在我发现新代码存在此问题后,我尝试了该文件。

我需要TI.txt文件,因为我必须编写一个自定义引导加载程序,以便对一些旧设备进行现场升级

有什么建议?

Ed Ulicki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward Ulicki 说:
    '"C:/ti/ccsv5/tools/compiler/MSP430_MSP.9/bin/hex430"' 4.1 不能识别为内部或外部命令,
    可操作程序或批处理文件。

    4.1 错误消息中报告的C:/ti/ccsv5/tools/compiler/MSP430_MSP4S.9/bin/hex430文件是否实际存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.1 3.9确实存在,您回答正确,就是问题所在。
    我在使用TI CC2650 Launchpad时遇到了问题,并从TI获得了使用4.1 9对Launchpad进行重新编程的帮助。 显然,该版本尚不支持十六进制选项。
    我忘了将编译器改回。
    将编译器更改为4.1 Tm5解决了该问题。
    谢谢你

    Ed Ulicki