请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XEVMK2LX 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们在2 l 16.04 上使用7.1 3.0和TI-processor-SDK-RTOS千米00.04 与XDS560 03.03。 hello示例在C66XX DSP内核上工作正常,而在ARM15内核上,该示例运行,但不在控制台中产生任何输出。
这同样适用于应写入标准输出的所有其他示例。
我们做错了什么? 如果你们有一些想法就更好了 我还将这个问题张贴到Keystone多核论坛。
谢谢
多罗提亚