主题中讨论的其他部件: SEGGER, TM4C1294NCPDT, CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我一直很高兴使用基于TM4C1294NCPDT的EK-TM4C1294XL Launchpad评估板和7.0 0 (安装了ARM Cortex M4和C2000处理器的编译器+ J-Link),以及带软件v6.14a的Segger J-Link基座,一切都很好,没有问题。 一天离开工作,更新到7.1。0,据我所知,它已经完成,没有问题,现在在CCS或J-Link指挥官中,它只是声明它无法连接到目标,没有说明其他问题(即时钟超出范围等)。 另外,跳线配置正确。
我联系了Segger,他们怀疑评估板或芯片上的某些内容由于CCS更新而被更改,并建议我联系支持社区@ TI。 我发布此查询是因为我知道,有一些针对安全实施的寄存器可防止通过JTAG/SWD进行更改,这类注册器可能已被软点翻转,这是一个假设...? 出于价值考虑,我将J-Link Commander软件更新为6.14b,仅使用该应用程序,我仍然无法连接,Segger支持也意识到了这一点,因为这是按照他们的建议完成的。
我在这里的问题是,使用调试器和SWD时,是否有其他人遇到过类似的问题,或者是否有任何TI员工知道该修订版中所做的任何更改会影响此处理器/评估套件以产生所述结果? 我很乐意提供更多所需信息,请告诉我。
提前感谢您的建议,
B