This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F240:"无法在flash&quot中分配Ker_comp;

Guru**** 2553610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/587173/compiler-tms320f240-cannot-allocate-ker_comp-in-flash

部件号:TMS320F240

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用Visual C++ 2008上的TMS320F240对控制板进行编程。

我需要在LCD上显示一些menù,上次我添加了两个子菜单,但在构建过程中,工具向我显示了以下消息:“Cannot allocate Ker_compin flash (第0页)”。
如果我删除其中一个新的子菜单,则生成成功。

有人可以帮助我吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel Puglisi 说:
    我正在使用 Visual C++ 2008上的TMS320F240对控制板进行编程。

    听起来不对。  我想您是说您使用Code Composer Studio (CCS)。

    虽然错误消息的文本不是完全匹 配的,但我认为您遇到了Wiki文章Compiler/diagnostic messages/1.0099万中解释的错误。

    谢谢,此致,

    -George