This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:为什么执行图中没有我的任务?

Guru**** 2553610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586721/ccs-launchxl-cc2650-why-is-my-task-missing-in-the-execution-graph

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS工作室执行图形来制作SimpleLink Academy Basic Lab1教程,我运行了实验室,所以LED闪烁几次,然后停止程序并启动执行图形。

在Cortex_M3_0.*OS部分,workTaskFunc未显示,我不知道显示的内容或正在执行的内容。

我要附上我看到的图形的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kati,

    执行图形只显示它知道的任务。 我假设您正在使用LoggerStopMode。 它有一个可能已满的内部缓冲区。 执行图仅显示它在日志缓冲区中看到的内容。 因此,如果日志记录中没有对特定任务的引用,则不会显示该任务。

    托德