This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110 -支持的目标列表?

Guru**** 2556390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586841/ccs-xds110---list-of-target-supported

主题中讨论的其他部件:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

我们是否有支持目标的准确列表?

查看wiki时,似乎不支持Sitara设备:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS110#General_Features
正确吗? 还是可以将其用于AM5728的片上Cortex M4和C66x?

我在这里找到了使用ICEPICKick-C的设备列表:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/ICEPICK?keyMatch=ICEPick-C&tisearch=Search-EN-Everything#What_is_ICEPick.3F
XDS110是否支持所有这些功能?

另外,支持哪些基于ICEPICKick-M的设备?
是否有基于ICEPICKick-M的设备列表? 可能完成了上述维客页面。

提前感谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    我对你的问题有点困惑。 您指出的部分介绍了XDS110的常规功能,而不是支持的设备-支持的设备列表可在www.ti.com/xds110的产品页面中找到

    ICEPICKick-M路由器完全受支持,但尚未提供具有此路由器的产品。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔!

    这正是我想要的。

    我指的是"一般特征"的以下行:

    ISA支持- Cortex M,Cortex R,C28x和ICEPick-C / ICEPick-M

    为避免混淆,我认为应该显示与TI网站上相同的信息。

    再次感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    [报价用户="AnBer"]

    我指的是"一般特征"的以下行:

    ISA支持- Cortex M,Cortex R,C28x和ICEPick-C / ICEPick-M

    为避免混淆,我认为应该显示与TI网站上相同的信息。

    [/引述]

    你说得绝对正确。 这是假的。 我将文本更改为指向产品页面。 因此,我们仅在一个位置维护信息。

    感谢您指出这一点。  

    此致,

    拉斐尔