This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713:CCS兼容性问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586411/ccs-tms320c6713-ccs-compatibility-issues

部件号:TMS320C6713

工具/软件:Code Composer Studio

如何查找与CCS配套的组件的兼容性?  目前,我已经使用CCS 7.0 02.10 .0.0.0043万 和DSP/BIOS UIA进行了DSK6713测试,我想安装5.42 以使RTOS分析器工具正常工作,但当我转到应用程序中心并选择降载时,我会转到http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/uia/。   最新版本的UIA列出了以下依赖项:

 

 

因此,我似乎没有足够高的BIOS版本,但当我查看BIOS时,似乎C6713处理器不支持6.x版DSP/BIOS。  是否有一种简单的方法来解决特定DSP处理器(本例中为C6713)的CCS,BIOS,UIA版本的兼容性?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarah,

    我会请RTOS团队的人员发表评论,但我认为您无法实时更新C6713的RTOS分析仪工具(通过UIA)。 我相信只支持停止模式更新。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有计划使用DSP/BIOS支持UIA。 遗憾的是,我们没有计划使用SYS/BIOS (较新版本的内核)支持C6713。

    托德