This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.1 中的寄存器视图问题.........0

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586652/ccs-register-view-issues-in-ccs-7-1-0

主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我提前道歉,因为这是我提出的一个非常绿色的问题,但是在TIVA TM4C1294NCPDT (在我的目标配置文件中正确选择)的简单PWM模块代码的调试会话期间,注册视图不显示任何内容。 有趣的是,当我开始探索这个选项的时候,我已经打开了它,接着又打开了内存浏览器和Viola,所有的寄存器都因为某种原因出现了一次,所有的外围设备,它都像预期的那样。 然后,在那种情况下,什么也没有。 我在帮助浏览器假定已选中的某个复选框中丢失了一个复选框,或者出现类似的情况,有什么想法...? 如果它对我目前使用Stellaris USB有帮助,并且它可以进行正常调试,考虑到我也有严重的JTAG/SWD问题,这非常方便...

提前感谢!

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,

    一旦连接到设备,就应该可以访问注册视图。

    视图是否完全空白?  如果我在调试视图中选择项目,就可以执行此操作。  在上面的捕获中,我在调试视图中选择了main()函数。  如果我将其更改为最顶层,则寄存器视图将为空白。  也许这就是正在发生的事情?

    基本上,调试视图控制其他视图的上下文(除非它们固定到上下文)。  单击项目将清除上下文,因为它下面可能有多个设备。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我认为这是这样的,当我开始使用它时,我在调试器运行时尝试过,因为我推测有些东西必须指向当前正在运行的内容,但那时它没有效果。 我认为,在我看来,它需要在启动并运行后打开查看器(是的,你已经完成了,main()需要突出显示)。 我现在看到了比特!
    谢谢!
    B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 需要花一点时间来了解“调试”视图如何影响其他视图。

    John