This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:带Windows 10的CCSv3

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586545/ccs-ccsv3-with-windows-10

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有TMS320C6713 DSK入门套件。 该电路板随Code Composer Studio v3一起提供,包括所有库。 最后,我们将尝试使用Matlab Simulink编码器生成代码。 遗憾的是,它是一个非常旧的版本。 是否可以在Windows 10计算机上运行CCS v3? 是否有人有在Windows 10下运行良好的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过几次,但都没有成功。 我能够成功运行3.3 的最新Windows版本是Windows 7。

    请注意,3.3 正式支持的最后一个Windows版本是XP。

    谢谢
    KI