This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:CCS在调试时运行脚本

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586617/ccs-cc430f5137-ccs-run-a-script-when-debuging

部件号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用Code Composer Studio V6和UC CC430F5137。

所以,我的问题是,我想把main函数中的某个变量的值写在一个本地文本文件中。

当我在UC上加载程序时,是否有机会运行脚本?

有人能帮我吗:)

此致,

Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christof:
    有两个选项供您选择。 第一个是凝胶。 它是调试器使用的类似'C'的脚本语言。 它通常用于在启动调试器时初始化目标。 有关详细信息,请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../GEL

    第二个是DSS。 这是一个更强大的脚本解决方案,专为自动化测试而设计。
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Server_Scripting

    您选择使用哪一种取决于您的需求。 两者都可以访问目标内存,但如果您希望将目标内存的内容读/写到本地文本文件,则后者具有更多的文件I/O功能(通过Java file.io)

    谢谢
    KI