This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:为生产编程编译/生成十六进制文件

Guru**** 2553980 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586352/ccs-msp432p401r-compiling-generating-hex-file-for-production-programming

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP-FETUNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在使用MSP432 MCU向生产过渡,并且对我们的主板的命令行编程有一些疑问。 目前,我们计划将MSP Flasher (www.ti.com/.../MSP430-FLASHER)与MSP-FET和MSP-FET-432适配器配合使用。

对于需要编程的每个电路板,我们需要稍微修改main.c代码文本文件,重新编译,生成十六进制文件,并通过MSP432将十六进制文件传输到电路板。

MSP Flasher允许我们传输十六进制文件(我们的测试在Windows上运行),但我们在如何通过CCS重新编译和生成十六进制文件方面有点迷失?  是否有命令行替代方法来重新编译和生成此十六进制文件? 这显然是可取的。  我甚至不知道如何从CCS生成正确的十六进制文件进行测试。

我们非常感谢您的任何帮助。

最佳,

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    代码生成工具(CCS随附)附带了十六进制实用程序。 该文档可在《汇编语言工具用户指南》第12节中找到:
    downloads.ti.com/.../index.html

    有关如何从命令行运行该实用程序的所有文档都记录在上面的手册中。

    您还可以从CCS配置和运行它。 在项目属性中,“MSP432 Hex Utility”下有一组选项。 您可以从此处启用并配置该实用程序。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意,我们提供了一个名为UniFlash的实用程序:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash

    此实用程序用于通过命令行或GUI界面轻松刷新您的设备。 您可能还想看看它。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UniFlash是否支持MSP432? 我在TI器件下看不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它会:
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_UniFlash_v4.1 .1_Release_Notes
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在连接方面,作为新配置的一部分,MSP FET是否会被视为“TI MSP430 USB1”连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我相信是这样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来试试吧,谢谢你的帮助。