This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:无法生成用户体验16 KB 演示

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586121/ccs-msp-exp430f5529-user-experience-16kb-demo-does-not-build

部件号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529,MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了MSP-EXP430F5529用户体验16 KB 演示,并全新安装了CCS 7.1 .0.0.0016万。   尝试构建时,编译似乎成功,但链接程序有以下错误:

链接>
"../lnk_msp430f5529.cmd",第126行:警告:链接器命令文件没有
  type=vect_init的部分,但包含.intXX部分。  此文件可能
  过时了。  生成所有.intXX节的中断指针。  。
  如果没有其他处理程序,则将使用RTS中提供的默认处理程序
  已找到。  建议您将链接器命令文件更新到
  最新版本。
"C:\\Users\\...\\AppData\\Local\\Temp\\50.8843万",第25行:致命错误:
  目标文件具有不兼容的格式

  ("C:/ti/MSP/MSP430Ware_3_60_00_10/examples/boards/MSP-EXP430F5529/MSP-EXP430
>>编译失败
Makefile:143:目标'MSP-EXP430F5529UserExperimence.Out '的配方失败
  F5529_UE_Demo_Software/Firmware/Source/CS_Code_Size_Limited/MSP-EXP430F5529</s>5529
  _UE.lib<Clock.obj>"= TI-COFF,"./UserExperimence.obj"= ELF)
gmake:***[MSP-EXP430F5529UserExperimence.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

有人能告诉我如何修复此链接程序脚本以便我可以运行此演示吗?

谢谢,Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    我在尝试使用最新的编译器在CCSv7中构建该示例时遇到了各种类似的错误。 在查看项目属性时,我看到项目最初是使用非常旧的编译器版本(3.3。2)创建的。 我怀疑编译器版本不匹配,并在安装3.3 v.2并与7.1 联用CC1.5万.0来构建项目时确认了这一点。 构建成功。 我建议安装该版本。 如果您无法找到该版本,请通过私人消息通知我,我可以为您进行设置。

    谢谢
    KI