This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586211/ccs-tms320f28027-error-connecting-to-the-target-error--1135-0x0

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我收到以下错误。如何清除此错误。

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接,重置仿真器,然后重试此操作。
(仿真软件包5.1 .507.0)

[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0]

 

执行以下命令:

 

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

 

[结果]

 

 

——— [打印主板配置路径名]------------------

 

C:\Users\Mahmood\AppData\Local\TEXASI~1\

   CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

 

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

 

该实用程序选择了100或510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

图书馆的创建日期是2014年21日。

库的构建时间是'17:19:59'。

库软件包版本为5.1 .507.0。

库组件版本为35.34 .40.0。

控制器不使用可编程FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。

控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

 

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。

控制器是FTDI FT2232,带USB接口。

从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。

该软件配置为支持FTDI FT2232功能。

控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的正时。

控制器无法控制输入引脚上的正时。

扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

 

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

 

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

 

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

 

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

 

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

 

此路径长度测试使用512个32位字的块。

 

JTAG IR指令路径长度测试成功。

JTAG IR指令路径长度为38位。

 

JTAG DR旁路路径长度测试成功。

JTAG DR旁路路径长度为1位。

 

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

 

此测试将使用512个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

扫描测试:2,跳过:0,失败:0

使用0xFE03E0E2执行测试。

测试3字0:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E07。

测试3字1:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3字2:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3字3:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3字4:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3字5:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3字6:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

测试3 Word 7:扫描0xFE03E0E2,扫描0x0FE03E0E。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:3,跳过:0,失败:1

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:2

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:3

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:4

某些值已损坏- 66.5 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG IR完整性扫描测试失败。

 

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

 

此测试将使用512个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

扫描测试:2,跳过:0,失败:0

使用0xFE03E0E2执行测试。

测试3字0:扫描0xFE03E0E2并扫描0xFE03E0E0。

测试3字1:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3字2:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3字3:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3字4:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3字5:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3字6:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

测试3 Word 7:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE03E0E0。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:3,跳过:0,失败:1

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:2

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:3

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:4

某些值已损坏- 66.5 Percent (默认值百分比)。