This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F2.8335万的模拟器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/586184/ccs-simulator-for-tms320f28335

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在寻找TMS320F2.8335万目标的模拟器。 由于CCS 6.0 dose没有任何模拟器,因此请告诉我哪个版本更适合获取所述靶区的模拟器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不再支持模拟器。 如果您真的想尝试,可以使用5.5。 它附带了F283x CPU模拟器,这是最接近的匹配。

    再次请注意,我们不再支持模拟器,因此如果您在5.5 中使用它遇到问题,我们无法提供太多帮助。

    强烈建议使用Real F2.8335万硬件。

    谢谢
    KI