This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CS_DAP_0:连接到目标XDS110时出错(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 2555870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585798/ccs-msp432p401r-cs_dap_0-error-connecting-to-the-target-xds110-error--260-0x0

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在Windows 8.1 戴尔台式电脑上运行CCS Version 7.1 .0.0.0016万。 我的LaunchPad是一款全新的MSP-EXP432P401R。 插入PC的USB端口后,启动板会运行 开箱即用的闪烁LED演示应用程序。 我尝试了多种方法从CCS连接到目标板,但都失败,并显示“error -260” 类型的消息。  在命令提示符处运行"xdsdfu -e"命令时,我收到回复,回复内容为"Scanning USB buss for supported XDS110 devices...(正在扫描支持的XDS110设备的USB总线...)" 找到0个设备。"。 此外,当我查看插入了LaunchPad的设备管理器输出时,我看不到任何创建的虚拟COM端口。

我尝试从运行Ubuntu 16.04 Linux (CCS版本7)的另一台笔记本电脑(带有USB 2.0 端口)连接到LaunchPad,结果相同。  

如果有人就我所缺少的东西提出建议,我将不胜感激。 我是新手,所以请不要以为我没有偶然发现明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    错误260在以下页面的5.1 部分中描述:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    从您的描述来看,您似乎已经对该主板进行了彻底的检查以排除故障。 在这种情况下,主板中的嵌入式XDS110调试探头出现故障或未正确编程。 我们的建议是联系您的分销商并发出RMA,以便在保修期内更换。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果是主板正常,但随附的USB电缆损坏。 CCS现在可以使用替换电缆连接到主板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,电缆。 当然! 感谢您反馈您的发现。

    此致,
    拉斐尔