This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHTXL-CC2640R2:在CC2640R2F设备上,立即将32位值加载到寄存器以进行长跳

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/585851/compiler-launchxl-cc2640r2-load-immediate-32-bit-values-to-a-register-for-long-jump-on-cc2640r2f-device

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2
主题中讨论的其他部件:CC2640R2F

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我需要做一个很长的跳跃。  如何在CC2640R2F器件上加载具有即时32位值的M3寄存器? 我尝试了MOVW,MOVE32,LDR等。我遇到编译错误。 我也尝试关注 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/530968/1931832#1931832 ,53.0968万, 但193.1832万但它193.1832万它对我不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要使用MOVW/MOVT对:
    MOVW A1,#0x5678
    MOVT A1,#0x1234
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢