This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6711D:内存浏览器未在内存中显示值

Guru**** 2601565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596698/ccs-tms320c6711d-memory-browser-did-not-show-values-in-memory

部件号:TMS320C6711D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用6.2 ,尝试使用TSM320C6711D的旧项目,并使用DSK6713平台设置。 即使正确设置了代码编辑器的内存映射,我也无法在内存浏览器中查看任何内存,例如0x8000万。 在 CCS 5.4 下运行的同一项目和内存设置工作正常。 什么错了?

格哈德的好地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerhard:
    您能解释一下您对不能查看任何内存的理解吗? 您是否说内存不可访问并且出现错误? 或者您是否看到无效数据? 屏幕截图会很有帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    很抱歉描述不清晰,内存浏览器中只有问号。 即使在表达式的上下文菜单中使用memory view命令后,我也会看到一个弹出窗口。 弹出窗口指出不允许访问内存。 希望这能明确我的问题。

    如果我尝试了反汇编程序视图,我可以访问内存区域并查看代码。 这表明内存访问可用,但不能用于数据视图。

    下面是我的一些内存设置示例:

    GEL_MapAdd (0x0万,0,0x3万,1,1); //内部RAM (L2)内存

    GEL_MapAddStr(0x8000000000, 0, 0x100万,"R|W|AS4", 0);

    但这两个区域在内存浏览器中仅显示为问号。

    此致Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问号表示调试器内存映射允许调试器对目标内存进行读取访问,但在尝试访问目标内存时遇到错误(如果调试器内存映射阻止访问,则会看到破折号)。 通常,我会说该位置要么是无效内存,要么是未正确初始化(在使用外部SDRAM时很常见),但您说同一地址可以通过反汇编视图读取。 这很奇怪,我不能再现。 在加载程序之前,您是否能够重现此问题? 您只是在哪里连接到主板,然后查看是否可以在出现问题的位置查看内存?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我做了你承诺的事,去连接调试器,重置电路板,连接调试器=>相同的行为,只显示问号,但在反汇编器视图中,我可以看到代码正确。 奇怪的行为。 我有什么想法可以看到哪里出错了?
    此致Gerhard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供CCS屏幕截图,同时在同一地址上打开内存视图和拆卸视图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    下面是所需的屏幕截图。

    此致Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪,我还没有答案。 您能否将您正在使用的gel文件发送给我?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 Windows 10 (64位)。 CCS 6.2。0.005万。

    DSK6713上已知良好地址的内存窗口全部显示"?"。 我可以设置一个表达式,它可以在表达式窗口中正确读写。  

    我有一个标准DSK6713.Gel。  

    是否出现了答案?