This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:IntelliSense (内容助手)不工作?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595308/ccs-intellisense-content-assist-not-working

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是CCS的新用户,但它基于Eclipse IDE,我们通常在其他项目上使用。 在CCS v 7.1 .0.0.0016万 中,智能感应功能存在一个很大的问题,因为它不能像往常一样工作。

以下是视频演示问题(很抱歉视频中的CCS7版本号错误):  

www.youtube.com/watch


通常,当您按Ctrl+空格键时,IntelliSense会自动完成函数的名称并跳到括号中(在这里可以写入数字等),但CCS IntelliSense会将参数的名称写入括号中并跳到函数后面。

任何人都能提供帮助?

谢谢你们。

Honza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    翁扎

    视频显示"此视频不可用"。 是否已完成上传? 我将稍后重试。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为视频现在已经解决了。

    Honza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    翁扎

    是的,我现在可以看到视频。

    我在我的7.1 中尝试了一下,我和您一样。 我还创建了一个标准的Eclipse CDT C项目,我看到了与CCS项目相同的行为。

    您是否知道其他Eclipse环境使用的Eclipse和CDT版本?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该问题与以下主题中提到的问题有关:

    http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/58.5296万

    因此,现在的问题是我们何时选择CDT 9.1。 查看我的7.2 0安装,我发现它仍然随CDT 9.0 一起提供

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    实际上,它是STM32的System Workbench,基于Eclipse 8.8 v.1.20.1602万051005</xmt-block>5.1005万。

    Honza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    有什么选择吗?如何自行升级/降级CDT? 我真的想在CCS中工作,但是有了这个错误,我无法有效地工作。

    CCS的哪个版本基于8.x Eclipse CDT? 也许这就是方法,在发布新版本之前,我如何使用CCS。

    Honza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    翁扎

    我认为您不能在CCS中降级CDT。

    CCSv7.x使用CDT 9.x

    CCSv6.x使用CDT 8.x:

    根据CCS标准路线图维基

    • Code Composer Studio v.x基于Eclipse 4.3 和6.0 8.2 及其适用的服务版本。
    • Code Composer Studio v.0到6.1 .2基于Eclipse 4.4 和CDT 6.1 8.3 及其适用的服务版本。
    • Code Composer Studio v.3和6.2 .0基于Eclipse 4.5 和CDT 6.1 8.7 及其适用的服务版本。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    我已正确下载CCS v 6.2 和智能感知功能!

    谢谢!
    Honza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我手动更新了7.1 的安装,以安装CDT 9.2 1,我可以确认它也可以解决问题。 我们将检查该版本何时与CCS捆绑在一起。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns:

    您是否有关于与CCSv7.x集成的更高版本CDT的新闻?

    谢谢!

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月

    看起来像本周到期的CCCDT 7.3 CDS1。9.0 通常,我们会使用具有主要CCS版本的CDT的新版本,即8.0 的增加会采用最新的Eclipse和CDT。 我们这样做通常是因为Eclipse和CDT计划是一致的。 CDT已迁移到更频繁的功能版本。 使用8.0 ,我们可以选择Eclipse Oxygen和CDT 9.3 或可能的9.4。

    此致,
    John