This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:Univ Flash 4.1 改进建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598681/ccs-tms320f2809-advices-for-uniflash-v4-1-improvements

部件号:TMS320F2809
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

我的客户正在使用v 4.1 UniFlash来实现C2000器件的编程和内存节省,以下是他对v 4.1 在下一版本中的改进的一些建议。

1.在下面的导出内存视图中,字数以十进制而非十六进制计算。 这是不合理的,因为它是嵌入式系统,至少我们应该让用户选择其中的任何一种。

2.可以将.bin文件导出到用户无法配置的固定位置。 这也是不灵活的,我们需要一个改变道路的选择。

3.操作系统识别似乎有一些问题。 客户正在使用32位操作系统,但它显示为64位,用户甚至无法修改它。

请查看这些问题,并告诉我们您是否可以重新生产,或者我们是否计划改进此产品。

谢谢。

此致,

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ricky,
    感谢您的反馈。 我一定会提请Uniflash团队注意这一点。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    [报价用户="Ricky Zhang"]1. 在下面的导出内存视图中,字数以十进制而非十六进制计量。 这是不合理的,因为它是嵌入式系统,至少我们应该让用户选择其中的任何一种系统。

    我注意到你确实可以指定十六进制。 如果您指定了一个以"0x"开头的十六进制值,则UniFlash将采用一个十六进制值。 不过,这条消息可以更清楚一些,我将为此提出一个增强方案

    [报价用户="Ricky Zhang"]2. 可以将.bin文件导出到用户无法配置的固定位置。 这也不灵活,我们需要一个选项来更改路径。[/QUOT]

    是的,我也看到这一点。 我将为此提交一份增强文件

    [报价用户="Ricky Zhang"]3. 操作系统识别似乎有一些问题。 客户正在使用32位操作系统,但它显示为64位,用户甚至无法修改它。[/QUOT]

    客户应能够通过下拉菜单进行修改。 菜单是否仅显示64位?


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    感谢您的快速响应。

    客户对您改进项目A和项目b的承诺感到满意。

    关于项目#c,他的PC无法使用下拉菜单。 我要求他尝试其他PC,收到反馈后,我会立即回复您。 无论如何,不正确地识别OS位仍然是用户的问题。

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同意。

    我为此处报告的问题提交了一些错误。

    a) UNIFLASH-813:Export Memory View (导出内存视图)显示,“Number of S字数”字段需要十进制整数,即使支持十六进制
    b) UNIFLASH-814:“导出内存”字段中的文件位置应可配置
    c) UNIFLASH-812:软件包生成页面上的OS字段未正确检测OS位

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    感谢您的帮助。 我们预计哪个版本的UniFlash会修复这些问题,我们是否会制定时间表?

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UNIFLASH-813和UNIFLASH-814已被用于UniFlash 4.4。 计划在年底发布。

    关于UNIFLASH-812,已确定UNIFLAASH桌面只检测操作系统(Windows,Linux,Mac),而不检测操作系统位。 默认值(可能为64),由用户手动指定位。此处的问题是客户无法访问下拉菜单以更改操作系统位的原因。 他是否尝试过其他PC? 此外,询问他是否可以尝试UniFlash云版本,看看是否可以更改其中的位。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    感谢您的更新。 仍然没有来自客户的反馈,我将在下周跟进。

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    很抱歉迟到了。

    我的客户尝试了您的建议来验证此问题,这应该是他的笔记本电脑上的问题,因为云版本可以获取下拉菜单并更改位,其他电脑也可以正常工作。 他将与他们的IT合作解决问题,我们可以解决此问题。

    非常感谢您解决所有问题。

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricky,
    感谢您的更新。 如果客户确定为何下拉列表仅在其笔记本电脑上可用,请让我保持发布状态。 也许重新安装UniFlash会有帮助吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    好主意。 我会要求他们在更新后尝试让您随时了解最新情况。

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    客户尝试重新安装UniFlash,但仍在其笔记本电脑上失败,但是其他两名团队成员未遇到此类问题(以使下拉菜单正常工作)。 此问题可能与他的PC硬件有关? 以下是操作系统信息FYI。

    操作系统名称:Microsoft Windows 7 Enterprise
    操作系统版本:6.1 Tm7601
    操作系统SP:Service Pack 1

    32位操作系统

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 他的操作系统正常。 Windows 7-32受支持,UniFlash团队确认应该没有问题(他们在Windows 7-32位PC上进行了检查,结果正常)。

    它可能是PC上的一些奇怪配置。 如果我收到更多更新,我会通知您

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    非常感谢您的跟进。 客户还将其视为其PC配置问题,他们放弃了在该特定笔记本电脑中修复该问题。

    无论如何,感谢您提供的任何信息。

    此致,

    张卫健