This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS安装问题。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597097/ccs-ccs-installation-issue

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在尝试安装CCS,但我的安装自过去24小时起一直被作为初始化组件卡住。

请告诉我有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    这是什么版本的CCS? 您使用的是Web安装程序还是完全脱机安装程序。 如果您一直在使用Web安装程序,我怀疑某些安全软件阻止了它,您可能希望尝试脱机安装程序。 Web安装程序会根据您的选择下载必要的软件包,而脱机安装程序则是一个包含所有内容的大zip文件。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是脱机模式的“Installation and 6.0 (安装和ccDell网络连接)”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rahul。

    您能否压缩安装日志并附加它们。 希望这将为我们提供更多有关正在发生的事情的信息。

    <CCS_INSTALL_DIR>/ccsv6/install_logs.
    <CCS_INSTALL_DIR>/ccsv6/install_logs_<sevane_numbs>

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5488.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    您是否对您的计算机具有管理员权限? 您是否可以以管理员身份运行安装程序? 请确保先删除C:\ti\ccsv6的内容。  另外,检查主窗口后面是否有弹出窗口。

    仅供参考,我们发布了CCS版本7.1 ,如果出现问题,它将提供更多信息。 您可能需要下载并安装该软件。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我拥有无法理解问题的完全权限...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装驱动程序的证书时,它似乎卡住了。 您是否可以再次尝试安装,以admin身份启动,并检查在其他窗口卡住时可能隐藏的任何弹出窗口?
    如果不是,我们必须找出在您的计算机上调试问题的方法。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我以admin身份尝试,但无法看到任何弹出消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    我已向您发送连接请求。 我可以帮助您调试该问题,但由于您的问题是特定的文件和路径,最好将其脱机。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮我调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul,

    您是否收到丹麦人的朋友邀请? 如果您转至E2E的右上角,它将显示通知。 如果有朋友请求,系统也会向您发送通知。

    John