This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:无法调试-"连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的一个FTDI驱动程序函数返回了错误状态或错误"

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596638/ccs-tms320f28379d-unable-to-debug---error-connecting-to-the-target-error--151-0x0-one-of-the-ftdi-driver-functions-used-during-the-connect-returned-bad-status-or-an-error

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

以下是完整的错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的FTDI驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能
是一个或多个:未插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'common/uscif'
文件夹中的xds100serial命令行实用程序验证XDS100是否可以找到。 

CCS版本:7.1 .0.0.0016万

controlSUITE版本:3.4 .................................................................6.

设备管理器:

 

程序和功能(按Publisher排列):

“Programs and Features (程序和功能)”中没有FTDI驱动程序。

我已经尝试重新安装CCS和controlSUITE好几次了,但没有成功,并且出现了相同的错误。 我尝试了多条USB电缆,F2837xD controlCARD (我正在使用)以前工作正常,但没有发生任何变化。 有一次,我试图找出一个不同的问题,然后可能弄乱了车手,但我不记得我所做的一切。 我运行的是Windows 7 64位。 我尝试使用Windows Update在Texas Instrument Debug Probes下更新XDS100驱动程序,但它找不到任何内容。 我运行 了xds100serial命令行实用程序,它返回:

在系统上未找到XDS100仿真器。 

controlCARD已插入并接通电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    尝试重新安装Spectrum Digital驱动程序。 安装CCS时,您可以在Emulation ors窗口中勾选Spectrum数字驱动程序。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试这种方法,但我确实找到了一种解决方法,方法是手动将上面所示的驱动程序更新为Stellaris开发板A/B (通过手动Windows驱动程序更新对话框,选择TI作为发布者)。 我不知道我到底在做什么,但这样做后,它允许调试器再次连接。 这与我所使用的设置不同 ,但它似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    做你所要求的事没有什么不同。 我使用卸载程序卸载了CCS,删除了ccsv7文件夹,重新安装了CCS,并确保在出现时选择了Spectrum Digital Drivers选项。 设备管理器显示相同的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移至CCS论坛以获得仿真帮助。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    设备管理器屏幕截图显示Windows无法正确初始化设备(靠近它们的小黄色警告符号表示)。 我不能确切说明为什么会发生这种情况,但通常这些问题是由于以下原因之一而发生的:

    - USB端口和XDS100之间的硬件问题-电缆,连接器等。请仔细检查所有连接。

    -设备驱动程序安装不正确,CCS应已通过重新安装解决此问题。 如果您想手动尝试重新安装驱动程序,请右键单击设备管理器上的XDS100条目之一,然后选择更新驱动程序软件。 然后选择"Browse my computer for driver software"(浏览我的计算机以查找驱动程序软件)并浏览至C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\drivers\FTDI_drivers

    -缺少Windows相关性-过去,Microsoft运行时库安装不正确并不少见,但通常在CCS安装过程中安装正确。 如果您想仔细检查,请查看:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    -与系统中的其它设备不兼容。 在这种特殊情况下,设备管理器的底部有一个未初始化的USB串行转换器。 如果您认为这是插入系统的附加主板或开发套件,也许您可以尝试拔下它,看看问题是否解决。

    -如果使用虚拟机,由于主机和来宾操作系统之间的交互,可能会出现几个问题。 建议读数显示在:
    processors.wiki.ti.com/.../VMware_with_CCS

    我想不出任何其他可能导致这种行为的问题,但如果我发现问题,我会报告,好吗?

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔