This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8055万:无仿真器连接

Guru**** 2586415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599163/ccs-tms320f28055-no-emulator-connection

部件号:TMS320F2.8055万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我第一次尝试将仿真器连接到F2.8055万。 MCU具有3.3V电压和M0 (/TRST)下拉电压。 对于以后的运行(在闪存中使用软件),我们在M1和M2上有上拉菜单。 它是一个简单的单处理器项目。

我们使用Spectrum Digital XDS510 USB仿真器。 这是在CCS中配置的。 JTAG接口引脚EMU0和EMU1保持打开状态,因为F2.8055万不支持此功能。

我们在WIN7专业版64位计算机上安装了CSS 6.2 .0.0.005万。

当我尝试连接时,会出现一条错误消息:

CPU重置失败:
错误0x2000.0024万/-1137</s>1137
严重错误:寄存器,执行,
目标似乎处于重置状态。  这可能是
由于EMU 0/1引脚设置的等待重置(WIR)配置
设置。  如果是这种情况,请按Cancel (取消)并断开所有连接
已连接设备以尝试清除WIR配置。

我在“连接属性”中更改了一些设置,但没有结果。 我不熟悉这些设置。

我观察到,在尝试连接时,仿真器将M0拉高,并且仿真器上的红色LED指示灯亮起。 我可以在JTAG引脚1 (TMS)上看到信号。 这似乎是对重新尝试连接的推动。

我从第215页开始阅读SPRUE5C.PDF。 其中说明当TRST=1时,将从PIE矢量表的前两个位置EMU_KEY和EMU_BMODE选择引导模式。 但由于我无法连接,这些位置为出厂设置。

我已经花了几天时间在上面,我的同事无能为力,因为F2.8055万对我们来说是新的。

我欣赏每一个提示。

此致,

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pablo

    我将设法请一位专家就这一问题发表意见。

    我确实找到了这份文件 。www.ti.com/.../spraas1c.pdf

    图7显示了有关信号的更多信息。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    你不需要找一个专家,我就解决了。

    我们将XRS连接到了上拉,但它一直被内部拉拔。

    然后,我们发现未正确使用VDD (核心电压)。 我们将所有VDDIO,VDD,VDDA连接到3.3V,而VREGENZ已断开。 后来我们了解到,当使用内部VREG时(只有一个电源,3.3V),我们应该只将带有电容器的VDD连接到接地。 起初,我们让它打开,但它不起作用。 2.2µF每种都能正常工作。 这是一个电压供应错误。

    现在我结束这个案例,非常感谢。

    此致,P. Holtkamp