This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:tms320f2.8377万s

Guru**** 2582655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598652/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我尝试从App Center下载GUI CCS插件。 接受许可协议条款后,我看到消息“正在安装Add_On操作”,并在短时间后看到另一消息“无法安装选定的Add-On。 请参阅错误日志以了解更多详细信息”该文件的名称是什么及其位置是什么? 是否有其他安装方法?

谢谢Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vadim,
    它可能是指Eclipse错误日志。 您可以从支持实用程序访问它:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    您使用的是什么版本的CCS?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,ki,
    我的版本是版本:6.2 .0.0.005万。 我可以将其加载到另一台机器上。 它与我们的IT密切相关
    谢谢Vadim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这可能是其中一台机器上的安全设置存在问题。 同时检查防病毒软件和其他可能阻止安装的安全软件