This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2809:启用CSM时,Uniflash 3.4 /v 4.1 将内存另存为.bin格式

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598677/ccs-tms320f2809-uniflash-v3-4-v4-1-to-save-memory-as-bin-format-when-csm-is-enabled

部件号:TMS320F2809
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

我的客户正在使用UniFlash 3.4 v和4.1 ,通过F2809节省内存,以下是他的问题。

当CSM被禁用时,他每次都可以成功地将内存另存为.bin格式。

启用CSM后,成功解锁CSM后,他几乎没有机会将内存正确保存为.bin格式。

在大多数情况下,他在.bin输出文件中得到了所有的0,但他可以确认该文件已解锁。

有人能看一下,知道问题出在哪里吗?

此致,

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricky,
    感谢您提请我们注意此事。 当我回到办公室时,我将进一步调查此事。

    谢谢你
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    您是否可以建议客户启用以下选项以保持uniflash连接到设备:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    谢谢,它确实解决了问题,但是我们应该更清楚地显示此信息,以便客户也启用。

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricky,
    我们现有的增强功能将进一步提高其可用性,从而使客户不再感到困惑。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    好极了。 感谢团队的努力。

    此致,

    张卫健