This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:缺少"ARM编译器"和"ARM链接器""属性"中的设置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599174/ccs-tm4c129xnczad-missing-arm-compiler-and-arm-linker-settings-in-properties

部件号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用CCS v 7.0。 几天之后,“ARM编译器”和“ARM链接器”设置就从项目属性中消失了。 现在,属性面板如下所示:

请告诉我问题是什么以及如何解决。 谢谢。

此致,

Husnain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    编译器和链接器选项应位于"build"节点下。 是否可以扩展“生成”节点? 如果没有,选择"构建"时会发生什么情况? 您看到了什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的回复。 没有扩展“生成”节点的选项。 但是,我设法解决了这个问题。 这是一个编译器问题。 我从“生成”设置中删除了编译器,并重新配置了它,选项再次弹出。

    此致,
    Husnain