This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:C28xx_CPU1:使用操作"完成自动运行" at 0x82a7:(错误-1066 @ 0x82A7)删除断点时出现问题无法设置/清除请求的断点。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596509/ccs-tms320f280049m-c28xx_cpu1-trouble-removing-breakpoint-with-the-action-finish-auto-run-at-0x82a7-error--1066-0x82a7-unable-to-set-clear-requested-breakpoint

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

我使用F28.0049万M EVM和加载代码。 我收到此错误,代码开始自动运行。我没有在此项目中设置任何中断点。 我使用CCSv7,1。 我查看了e2e帖子,但在帖子中没有看到任何解决方案... 请告诉我如何解决此问题? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:
    默认情况下,调试器会在调试期间自动设置一些断点。 一个位于'主',另一个位于程序的出口点。 加载程序后,它将尝试在'main'处设置断点并自动运行。 但是,如果应用程序中没有'main',则它将无法在该处设置断点,而自动运行到main将失败,而是让程序保持运行。 可以在调试器属性中禁用此行为:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

     我的计划中有一个"主"。 但它仍然没有跑向主干。 我还禁用了自动运行,但它仍然无法运行到主。 我清除了项目中的整个断点,但仍无法运行到main。 能否告诉我需要 设置其他内容?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:
    如果您的程序中有一个主程序,但该程序从未到达,则该程序一定存在一些问题,在到达主程序之前,它会遇到一些异常。 当您停止目标时,它在程序中的什么位置停止?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    很抱歉回复太晚。 当我停止目标时,它会在一个循环中停止,该循环包括在main中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试禁用自动运行设置(工具->调试器选项):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    我尝试了但失败了...它先在c_int00停止,然后我单击了单个步骤。 但仍然无法到达主页。谢谢。
    -Lisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:
    禁用该选项可防止调试器自动运行。 因此,由于c_int00是代码入口点,所以它应该先停止。

    至于无法运行到main的原因,这是需要调试的问题,因为它不是特定于工具的问题。 听起来,您的应用程序出现了一些异常,或者出现了一些阻止其进入主应用程序的情况。 您的代码在哪里卡住?

    谢谢
    KI