This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597507/ccs-ccs

主题中讨论的其他部件:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

无法从XML文件G:\workspace\mathet_cheng\targetConfigs\TMS320C6748.CCXML读取系统设置数据
解析文件"C:\ti\ccsv5\css_base\con\targetdb\drivers\TI_REG_IDS\_desktop.ini":时出错
第1行第4列格式不正确(无效令牌)

我在前一天成功下载了项目,使用C6748,但今天当我调试项目时,出现错误。

任何项目都不能成功。

请给我一些帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    错误发生在目标配置文件(TMS320C6748,CCXML)中-您是否可以尝试“触摸”它(只需修改设置,然后恢复它以确保文件已重写),或者创建一个新的文件并查看问题是否消失?

    有时,如果您已对CCS应用了更新以修改设备支持(在您的情况下为C6748设备),则会发生这种情况。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,当我按照您的说法删除C6748.CCXML并设置新的代码时,也会出现错误。 我还尝试修改设置并保存它,当我轻触"测试连接"时,也会出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这确实是一个奇怪的问题,特别是因为CCS的某些内部(或临时)文件可能已经损坏,并且指向明显没有意义的内容:“c:\ti\ccsv5\cc_base\con\targetdb\drivers\TI_reg_ids\_desktop.ini"”

    由于我无法确定问题发生的位置,在要求您重新安装CCS之前,最后一个办法是查看下面的故障排除页面的第3和第4部分。
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv5

    我对这一麻烦表示歉意,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。我将重新加载CCS