This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM5728:用于Cortex-A15主机的TI ARM编译器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599102/compiler-am5728-ti-arm-compiler-for-cortex-a15-host

部件号:AM5728

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

TI ARM代码生成工具是否也可作为主机用于Cortex-A15?
我想为运行Linux的A15上的M4内核编译代码。

谢谢!
拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI ARM编译器完全支持Cortex-M4 CPU内核。

    对于Cortex-A15 CPU内核,支持为部分。  在这种情况下,您只能构建Cortex-A8内核。  生成的代码可以在Cortex-A15 CPU上执行,但不使用Cortex-A15缺少的任何新功能。  

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我实际上想在A15主机上运行编译器,在同一芯片上为M4内核生成代码。
    我已经在A15上使用代码生成工具,目标是CPU的C6000和PRU内核。

    谢谢!
    拉尔夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf Goebel 说:
    我实际上想在A15主机上运行编译器,在同一芯片上为M4内核生成代码。[/QUOT]

    很抱歉,我误解了这一点。  您已清楚地说明了这一点。

    TI ARM编译器不支持在Cortex-A15 Linux系统上托管。  请使用GCC ARM编译器进行此操作。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在M4上将gcc与TI-RTOS一起使用?

    谢谢!
    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 GCC,IAR和TI编译器均支持。