This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7:CCS7是否免费提供所有处理器的所有功能?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598288/ccs-ccs7-are-all-features-for-all-processors-available-for-free-on-ccs7

工具/软件:Code Composer Studio

CCS7的所有功能是否免费? 免费版是否支持所有处理器? 我记得某些处理器必须使用CCS6的付费版本。 尝试决定是否为IAR MSP430编译器的另一年支持付费。 感谢您提供任何意见。

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳埃德,

    不收取任何许可证费用。 无代码大小限制,对设备没有限制,对调试探测器支持没有限制...

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    太好了,非常感谢!

    劳埃德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,支持的设备在macOS上仍然非常受限,供您参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    我很久以前就意识到,我需要一台MacOS机器以方便使用,还需要一台PC来使用MacOS上不支持的许多工具。 感谢各位的注意。

    劳埃德