This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv6和DSP-BIOS安装

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598933/ccs-ccstudio-ccsv6-and-dsp-bios-installation

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在正确地使用ccs5和DSP BIOS。 现在我想迁移到ccsv6,但我不能让DSP/BIOS工作。

我正在使用C5515设备,因此我在安装过程中只选择了CC5x设备来安装CCS6。

然后,我下载 了BIOS_5_42_01_09,并将其安装在与ccs6 (c/ti)相同的目录中。

当我尝试打开其中一个示例DSP/BIOS项目(任务示例)时,我可以打开它,但随后我收到了一个编译错误,如此日志所示:

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'生成文件:../hello.tcf'
'调用:TConf '
"C:/ti/bios_5_42_01_09/xdctools/tconf"-b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"./hello.tcf"
subdir_rules.mk:14:目标'build_1656349521'的配方失败
C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools\C:/ti/BIOS_5_42_01_09/xdctools/tconf:无法创建会话管理器:创建JVM失败
gmake:***[Build-1656349521]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

此外,如果我尝试从项目中打开.tcf文件,我会收到以下错误信息:

如果我直接从 C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools运行tconf. EXE  

我使用的是32位计算机,运行着windows7。 什么问题?

谢谢

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,

    我已将此信息转发给软件专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stefano,
    能否尝试以管理员身份运行CCS以查看是否仍然出现错误?
    为了获得更好的帮助,我可能需要将这一线索转到CCS论坛。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lali,

    是的,我确实尝试以管理员身份运行它,但出现了相同的问题。

    谢谢你

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano,

    您使用的是哪个版本的CCS?
    您是否有CCS v 6.1 3可以尝试? 我们在使用C55x项目与CCS v 6.2 和v7时遇到了问题,这些问题将在CCS v 7.2 中解决。
    我将把话题转到CCS论坛。 也许那里的专家可能会有一些意见。

    Lali