This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:生成时出错

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594731/ccs-error-while-building

主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

在我尝试构建代码Project 2b of Motorware时,显示了以下错误。 然后我尝试在hal.c中对QEP_init进行注释 但我无法保存文件。 因此错误仍然存在。 该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在第一个屏幕截图中,我可以看到您创建了'hal1.c'并将其添加到您的项目中。 我假设它是哈尔·C的修改副本 这将解释重新定义错误。 您需要确保两个源文件之间没有任何重复的重新定义(或删除其中一个文件)。 听起来您正在尝试这样做,但无法保存更改。 由于任何原因,CCS都无法写入更改。 确保您对该文件具有写入权限。 如果您执行了此操作,但CCS无法对其进行编辑,请尝试关闭CCS并在文本编辑器中打开该文件,然后尝试按此方式对其进行修改。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你