This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:EnergyTrace工具的标准采样率

Guru**** 2579355 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599106/ccs-msp432p401r-standard-sampling-rate-of-the-energytrace-tool

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACEMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用P401板EnergyTrace测量Atmel板的电流消耗。 我可以看到功率图,平均消耗等...

我的问题是,通过启动能量追踪工具并测量另一个创客板的电流消耗,该工具的采样率(Hz)是多少?如何调整?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP432 LaunchPad上的EnergyTrace使用不同的方法测量能量,而不是通过并联电阻器测量典型采样电流和电压。 此处提供了更多信息:

    www.ti.com/.../energytrace


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这篇文章回答了采样率的问题: EnergyTrace常见问题。  您正在使用的配置的采样频率为1ksps。无法调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,如果我写这种工具来测量我的另一台设备的消耗,我不能说它的分辨率?,我想我已经在能源追踪pdf中读到了关于高达2000Hz的采样分辨率的信息

    我在86秒内进行了一次测试,当我检查底部的图表时,我有17.244万条记录,相当于每秒2005个样本(如果我检查csv文件,确定每秒获得2000个样本的确切时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1ksps等于1000Hz吗?

    我在86秒内进行了一次测试,当我检查底部的图表时,我有17.244万条记录,相当于每秒2005个样本 (如果我检查csv文件,确定每秒获得2000个样本的确切时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您获得的速度取决于您使用的接口。 如果您使用专用的MSP-FET (带432适配器),其速度将比启动板上的内置XDS110-ET快。 1ksps/1000Hz #来自之前的E2E帖子之一,但我在ET Wiki页面上没有看到列出的采样率。 我会尝试查找这些文档的位置,但出于您的目的,我认为答案是您已经拥有了使用当前硬件可以获得的最快采样速度,因为采样率不可配置。
    -Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢您的回复!