This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f6435:如何在CCS中启用使用printf()。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599153/ccs-msp430f6435-how-to-enable-use-printf-in-ccs

部件号:MSP430F6435

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我在 Code Composer Studio中使用了printf(),但它不工作,它是否需要CCS中的任何设置??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    请注意,对于MSP430等器件,printf需要相当大的目标资源(内存)。 如果您希望使用它,请参阅以下文章:
    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler

    谢谢
    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj,

    printf需要多种功能才能工作。  这是一个以前使用printfs的项目,还是您现在尝试使用printf的新项目?

    要检查的事项:

    • 是否#include <stdio.h>出现在您正在使用printf的文件的顶部?
    • 在“项目”->“属性”->“编译器”->“高级选项”->“语言选项”下设置的printf支持级别是什么。  对于MSP430,它通常是最小的
    • 是否设置了CIO断点:

    • 堆大小是多少?  您可能需要增加堆。  此处提供了有关堆大小要求和其他printf详细信息的更多信息:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Printf_support_for_MSP430_CCSTUDIO_compiler

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了上述更改,但printf()仍然不工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经做了上面提到的更改,但它不起作用:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述文章中的建议没有帮助,我建议查看下面的文章。 它包含有关printf的更深入的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    谢谢
    KI