This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:设置断点在CCS中不起作用

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599057/ccs-cc2640r2f-setting-breakpoints-doesn-t-work-in-ccs

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在CC2640R2F Launchpad上使用CCS 7.1 0进行应用程序开发。  

我发现,每当我在主任务以外的任务中设置断点时,调试器永远不会停止。我是否缺少一些配置设置?

谢谢,

Addarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Addarsh,您好!
    如果没有详细的说明,很难提出任何建议。 您能否确认它到达设置断点的其他位置? 您能否向我显示您的CCS屏幕截图,并使"断点"视图明显打开?

    谢谢
    KI