This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5229:ISR特性分析是否可行?

Guru**** 2580585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596236/ccs-msp430f5229-isr-profiling-possible

部件号:MSP430F5229

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

调试环境中是否可能出现类似ISR分析(确定ISR计算所需的时钟周期以及调用此ISR的频率)的情况?

我通常使用示波器和I/O。

但是,我认为,如果I/O速度大大低于时钟速度,这种情况可能会失败,因此问题就在于此。

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mathias:
    您可能可以使用配置文件时钟进行此操作,但我需要确认这是可行的(时钟的有效性因设备而异)。 我明天回到办公室时会检查一下。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ki:

    您是否验证过?

    实际配置文件时钟是什么? 您能推荐我的文献吗?

    谢谢你

    此致
    Mathias