This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:如何将变量表达式中的值导出到Excel或txt文件?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598922/ccs-tms320f28377s-how-to-export-values-from-variable-expression-to-excel-or-txt-file

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在将CCS 7与 TMS320F2.8337万s一起使用 。

如何从 监视窗口或 表达式中导出所有变量值  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过执行以下操作导出表达式。  右键单击表达式视图,然后选择"导出"。  

    这将打开导出对话框。  输入文件名

    但这不会导出值。  要导出值,我将在表达式视图中选择项目。

    然后,如果在Windows上按Ctrl C或在Mac上按Command C复制到剪贴板。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面还有一个快速视频:

    www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加:
    由于某些不明显的原因,表达式导出只能在正在运行的调试会话期间进行。