This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:执行时间分析

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598719/ccs-execution-time-profiling

工具/软件:Code Composer Studio

有人能告诉我如何在C2000微控制器中进行执行时间分析吗? 我想知道每个部分需要多少时间(机器时钟周期)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以使用配置文件时钟来计算周期数:
    downloads.ti.com/.../

    请注意,C2000的硬件断点资源数量非常有限,配置文件时钟将使用其中一个。 如果您尝试在闪存中配置代码,您可能会遇到此限制(请参阅下面的链接):
    downloads.ti.com/.../

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki

    现在,我使用时钟来了解运行整个循环的循环次数。 实际上,我想知道每个部分需要多少时间,例如PID控制器,Clark/PARK转换,速度估计等。但是,由于Ctrl_run是一个内联函数,我不能在多个位置将断点放在其中。 这就是为什么我想看看是否有计数器变量记录循环次数的原因。 这样,我就可以在查看每个部分之后存储该值。

    谢谢,此致

    Amrutha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,速度和电流PID回路仅在条件满足tick数时工作。 当我尝试删除该'if'条件时,程序没有进入'CTRL_runOnLine_User'函数。