This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:XDS560v2连接测试失败,出现以下错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598963/ccs-tda3-xds560v2-connection-test-failing-with-following-errors

部件号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

[开始:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB Emulator_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

/home/tomkorah.m/.ti/ti/0/0/BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序的.d.560v2u.out。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_conf
下载/home/tomkorah.m/ti/ccsv7/cs_base/common/uscif/././././xds560v2.out文件失败

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。

解释如下:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。

请对此提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过执行
    install_drivers.sh来自
    /ti/ccsv7/install_scripts/
    已解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在Linux上有一个额外的步骤来安装驱动程序,因为这需要sudo。

    此致,
    John