This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:CCS 7.1 上的“清除”按钮"CCS支持"对话框在Linux上无效

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598801/ccs-am3352-clear-button-on-ccs-7-1-ccs-support-dialogue-has-no-effect-on-linux

部件号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

“CCS 7.1 .0.0.0016万 帮助”->“CCS支持”对话框有一个“清除”按钮,该按钮用于清除日志文件:

在 Windows 10下运行CCS 7.1 .0.0.0016万 时,如果选中“调试服务器日志”,则按“清除”按钮将打开一个对话框,确认是否要清除调试服务器日志文件的内容,并在请求时清除日志。

但是,当 在0.0.0016万 Ubunut 16.04 LTS下运行CCS 7.1 时,按下“清除”按钮不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您回答正确。 该按钮似乎对调试服务器日志没有影响。 我为此提交了一个错误。 追踪编号:CCSEIDE-3146

    Thansk
    KI