This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C5515 eZdsp -闪存程序

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598567/ccs-c5515-ezdsp---flashing-program

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经使用cc6 v6开发了我的项目,并且能够在TMX320C5515 eZdsp V2 USB记忆棒演示板上以调试模式正确运行它。

我需要知道将固件下载到主板上的正确步骤,以便在重置它时(断开USB连接并重新连接)主板可以继续执行它,而无需在CCS6中启动项目的调试版本

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo,

    有一家名为Software Design Solutions Inc的公司,它有一个用于外部闪存编程的实用程序。 他们可以免费试用他们的闪存烧录产品。 我知道他们支持某些C55x主板。

    classic.softwaredesignsolutions.com/flashburn4.aspx

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    那么,如何才能在基于C5515的工业产品中实现? 我必须拥有此程序?

    谢谢
    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用Flashburn是一种选择,但C5000论坛中的C55x专家可能还有其他一些选择。 您的产品是否使用与eZdsp电路板上相同的外部闪存芯片? 使用闪存刻录时,如果您要使用不同的芯片,则需要使用移植套件来增加对所用闪存芯片的支持。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,在搜索几天后,
    我找到了以下链接: processors.wiki.ti.com/.../C5515_Boot-Image_Programr

    此处说明了如何将引导映像加载到C5515 eZdsp电路板。
    "How to program a boot image to C5515 eZdsp (如何将引导映像编程到C5515 eZdsp)"。

    我现在的问题似乎很简单:很抱歉,但在CCS6中,我不知道如何按照说明启动.out文件,因为我没有找到所解释的目标菜单。 请帮帮我。

    如果我很讨厌,请原谅我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我找到了解决方案。 我总是在解决问题之前发布帖子,以便分享一些问题和解决方案。

    这是C5515 eZdsp中用于闪存或闪存的过程,以便使其成为独立的。

    1)在“发布”模式下编译并生成项目中的.out文件。
    2)从DOS命令行:
    hex55 -boot -v5505 -serial8 -b ..\Release\<my project>.out -o <my project>.bin
    3)创建新的目标配置,说'loader.ccxml'。
    4)运行配置
    5)已到达调试角度,连接目标
    6)通过Run->Load->Load Program加载程序'Programmer_C5515_eZdsp.out。选择Programmer_C5515_eZdsp.out的绝对路径
    7)调试它
    8)在控制台提示符中插入<my project>.bin绝对路径
    9)等待编程结束

    要验证编程是否正确,请通过断开并重新连接USB电缆重置C5515 eZdsp,并验证您的项目是否已启动并正在运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo,

    感谢您回复此信息。 您知道其他人可能会发现此信息有用。

    此致,
    John