This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:代码编写器崩溃

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598621/ccs-tms320f28069-code-composer-crash

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS7。 每当我运行代码(在调试模式下)时,经过一定的电压后,CCS就会崩溃。 请有人告诉我CCS崩溃的原因是什么。

谢谢!

庞纳西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果没有更多的细节,很难提出很多建议。 请提供主机操作系统(Windows? Linux? Mac?) 和CCS的确切版本(7.0 ? 7.1 ?)。 CCS崩溃时您在做什么? 是否有任何错误消息? 如果CCS崩溃,可能已生成故障转储文件。 请将其与任何其他错误日志一起提供: processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI