This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:ARM架构UniFlash或同等产品

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598385/ccs-uniflash-arm-architecture-uniflash-or-equivalent

部件号:UNIFLAASH
主题: CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我知道像CCS和uniflash这样的大多数工具都是专为x86而设计的。

但是,我们正在设计一个带有TI CC1350芯片的扩展模块,它将连接到运行Ubuntu/Linux的ARM架构单板计算机。

我们希望能够通过ARM SBC的XDS110将二进制.out或.hex文件刷新到CC1350上。

Uniflash的源代码是否可用于可编译以在ARM架构上运行的位置? (而不是x86)

以前是否进行过此操作?

我们需要在前进之前弄清楚这一点,如果这绝对不受支持或不可行,我们需要有其他想法。

提前感谢您的参与,

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,

    很遗憾,我们没有UniFlash的ARM端口。 在这种情况下,端口还需要包括XDS110堆栈。 CC1350组可能有另一种解决方案,用于从嵌入式处理器对闪存进行编程。 我可以将此主题移至该论坛,但可能会错过,因此最好的做法是发布另一个主题并选择该论坛。 很抱歉,我无法提供更多帮助。

    此致,
    John