您好,
我正在尝试使用GUI设计器构建一些示例应用程序,以便与MSP430连接。 我创建了一个带有Meter组件的简单仪表板,然后运行“文件”->“导出”->“作为独立应用程序” 已安装GUI Composer Runtime。 在大多数情况下,我只能看到"导出"对话框(请参阅下文),这会永远不会有任何结果(这是一般问题)。
- Windows GUI Composer Runtime安装程序: 下载
- Linux GUI Composer Runtime安装程序: 下载
- OSX GUI Composer Runtime安装程序: 下载
(有关详细说明,请单击右上角的帮助图标)
正在处理...
几次我得到zip文件,将其安装在guicomposer运行时文件夹中,然后运行Win32_start.bat。 调用win32_splash.bat文件失败,因为闪屏文件夹中没有此名称的文件。
感谢您的任何建议
Fabio