This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:C/C++搜索错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596750/ccs-ek-tm4c123gxl-c-c-search-bug

部件号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我在使用C/C++搜索功能时遇到问题,如果我在安装Code Composer Studio后第一次搜索任何字符串,它通常搜索活动项目。 但在关闭搜索选项卡并再次使用Ctrl+H之后,它将搜索另一个项目,而不是活动项目(我已经尝试使用所有其他选项限制范围,当我这样做时,它只在Tivaware路径中查找引用)。

如何更正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helder,

    您使用的是什么版本的CCS? 我想尝试重复这一点。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我正在使用CCS 7.1 .0。

    附注:我也在使用TIVA 1294代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helder,

    我无法在我的7.1 3.0中重现此问题,但我正在使用最近创建索引的新工作空间。 尽管如此,无论我应用的范围限制因素是什么,我始终会获得相关结果-即,他们在同一资源中找到要素。

    无论如何,请检查下面我遵循的程序,也许您可以指出我可能与您不同的做法。

    此致,

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../2017_2D00_05_2D00_22_5F00_09h44_5F00_23.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定原因,但单击搜索按钮可以正常工作,而Ctrl+H最初不起作用。 现在,即使是Ctrl+H也能正常工作。

    这很奇怪,但我现在不能抱怨,因为它正在工作。

    谢谢!