This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA746:在目标连接中CCS7 + BH-560BP设置失败。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598259/ccs-dra746-ccs7-bh-560bp-setup-failed-in-targetconnection

部件号:DRA746

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

无法连接目标。 使用CCS7 + BH-USB-560BP时TargetConnection失败。

未找到 Code Composer Studio许可信息,并将CCS指向许可文件。

谢谢!

尤金。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试连接日志:

    [开始:Blackhawk USB560-BP仿真器,20引脚JTAG Cable_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\DSANTH~1.ADH\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS \ti\0\1\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了560/2xx级产品。
    该实用程序将加载程序'bh560ubp.out。
    无法打开I/O连接(\\.\bh560ubp0)

    软打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。

    解释如下:
    尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。

    [结束:Blackhawk USB560-BP仿真器,20引脚JTAG Cable_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 此页面 ,了解此错误消息的更常见原因和故障排除提示。