This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS云代理无法在Windows 10上使用Chrome启动

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597902/ccs-ccs-cloud-agent-fails-to-launch-with-chrome-on-windows-10

工具/软件:Code Composer Studio

即使安装了Chrome浏览器扩展和TI云代理, CCS云代理也无法启动,并显示以下错误消息:

我在 Surface 4 Pro上使用Chrome 58.0 .3029.110 (64位)和Windows 101703 1.5063万.296。

我已经停用了所有Chrome扩展程序,但CCS Cloud按 CCS Cloud -无法启动TI Cloud Agent。 我还在 特殊引导后重新安装了CCS云代理,以允许未签名的驱动程序,但没有任何作用。

我有什么错的想法吗? 谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您与什么目标合作? 您还可以尝试使用其他浏览器吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是MSP432。

    我想Edge尚不受支持。 除了Chrome之外,您还推荐其他哪些浏览器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Firefox是Windows上支持的另一个浏览器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,它可以与Firefox配合使用。 但为什么它不能与Chrome配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因,Chrome无法看到TIC扩音器 代理桥接扩展。  假设已安装,请确保已启用,并且您未在匿名模式下运行。

    Darian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。