This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:导入Energia草图

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597008/ccs-importing-the-energia-sketch

主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

 在 Code Composer Studio 6.1 中导入Energia Skech时,显示  No boards or Targets found (未找到电路板或目标)。 确保您的系统上已完全安装Energia,并且相应的设备支持已随CCS一起安装。 如何导入Energia草图以及如何安装主板。

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    您使用的是什么设备,您安装了哪种版本的Energia?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    我正在使用TIVA C系列TM4C129的启动板,Energia的版本是1.6。10E18

    此致
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是Energia的最新版本。 您需要更新CCS版本才能使用它。 我建议更新到7.1

    谢谢
    KI