This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1292NCPDT:包括路径问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596982/ccs-tm4c1292ncpdt-include-path-problems

零件号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试调用功能引脚来配置EK tm4c1294XL启动板套件的引脚

它位于目录"C:2.1 4.178 \Examples\boards\EK-tm4c1294xl\drivers"中。

但在将其明确包含在路径中之后,它仍然无法在链接时创建对象。

我查看了CCS文件和链接程序选项,但无法确定错误来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavitra,
    您能否提供您的构建输出? 我想查看您收到的确切错误消息。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试使用驱动程序pinout.h中的pinout (false,false);它附带了EK-TM4C1294XL的示例。
    但是在构建项目时,我收到一条消息,说由于pinout.obj符号未得到充分解出,无法生成.obj文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    创建一个名为"drivers"的文件夹,然后将pinout.c和pinout.h拖放到该文件夹中,然后选择指向文件的链接。 然后设置包含路径。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了一下,但仍然不能用。。。 "重新定义"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误为

    >>编译失败
    Makefile:145:目标'timer.out '的配方失败
    符号 在文件中
    ------------------- --------
    PinoutSet ./timer.obj

    虽然srivers/pinout.c包含在路径中,但我可以看到包含在项目中的文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是pinout.c是项目的一部分吗? 您需要它以物理方式存在于项目文件夹中,或者将文件作为链接资源显式链接到项目。

    谢谢
    KI