This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Cortex A15的连接目标&quot中出现错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597896/ccs-error-in-connect-target-for-cortex-a15

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在Linux上使用VSDK 2.10。

CCS版本6.0。

平台:TDA2xx

成功启动目标配置后,当我连接皮层A15时,在控制台上收到以下错误信息:

CS_DAP_PC:Gel输出:Cortex-A15 1未处于WIR模式,因此无任何操作。
CortexA15_0:Gel输出:-->> TDA2xx目标连接序列开始... <<<---
CortexA15_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:目标在(*(unsigned int*) 0x4A0.2204万)&0xF0000000)[TDA2xx_GEL_common.GEL0万[TDA2xx_GEL_common.GEL:129] TDA2xx_show_device_info()[TDA2xx_startup_target_connect_target_onsequence:[TDA2xx_target_on_connect_connect_20:

可能是什么问题?

此致,

Aditi Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aditi:
    这些设备可能难以连接。 您过去是否能够连接到A15,最近是否遇到问题?

    我还看到您正在使用较早版本的CCS。 我强烈建议更新到更高版本-最好是7.1。

    谢谢
    KI